This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:多个 ADS1299偏置配置

Guru**** 2541450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/965735/ads1299-multiple-ads1299-biasing-config

器件型号:ADS1299

您好!

我是一名本科生、从事一个高级项目、该项目旨在开发利用3个 ADS1299的24通道 EEG 采集系统。  

目前、我不确定我的偏置电极和参考电极设计是否正确。 我们将使用具有菊花链配置的 SPI 通信。 此外、我们希望 BIAS_IN 由 BIAS_ELECT 或板载中间电源驱动、如 EEG 前端性能演示套件(slau443)第50页所示。  

是否有人可以验证我的电路是否正确?

感谢你能抽出时间。  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Meerkat、您好!

    配置看起来正常。

    我假设您将使 DEV #2和 DEV #3的偏置放大器断电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    是的、我们将在 DEV_2和 DEV_3上为偏置放大器断电。 不过、为了澄清一点、如果我们未关闭 DEV#2和 DEV#3上的偏置放大器、这会导致信号下降吗? 我们假设它在保持通电状态时会消耗不必要的功率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于其他器件(#2和#3)的 BIAS_OUT 未连接在一起、因此开启 DEV #2和#3上的偏置放大器将消耗不必要的功率。