请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 您好!
我是一名本科生、从事一个高级项目、该项目旨在开发利用3个 ADS1299的24通道 EEG 采集系统。
目前、我不确定我的偏置电极和参考电极设计是否正确。 我们将使用具有菊花链配置的 SPI 通信。 此外、我们希望 BIAS_IN 由 BIAS_ELECT 或板载中间电源驱动、如 EEG 前端性能演示套件(slau443)第50页所示。
是否有人可以验证我的电路是否正确?
感谢你能抽出时间。