This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:同时将引脚用于 IDAC 和参考 ADC

Guru**** 2539430 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/966412/ads1263-simultaneously-using-pin-for-idac-and-ref-adc

器件型号:ADS1263
您好!
 现在、 ADS1263的 IAM 修补特性、我计划在当前项目中使用此 ADC。
 但  我在数据表中找不到一个有趣问题的答案。 遗憾的是、我现在没有这个 ADC、无法 使用硬件验证我的问题。
 例如、我要在 AIN0和 AIN1之间连接基准电阻器(用于 RTD)、并 使用内部多路复用 器将这些引脚切换为基准 ADC1输入。 接下来、我要将 IDAC1连接到 AIN0、用于激励 RTD 和基准电阻器。 在我看来、参考 ADC1和 IDAC 多路复用器是独立的、它们可以同时使用一个引脚。  对吧? 尝试这样进行连接时会遇到什么问题?
 非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    是的、您可以将 IDAC 连接到任何输入引脚、即使是用于测量输入通道或用作 VREF 输入的引脚也是如此。 ADS1263数据表中的表5给出了引脚功能的良好摘要。

    需要考虑的一个因素是、这些输入通道上的任何滤波电阻器、甚至迹线阻抗都可能导致基准或输入信号测量误差、因为电流会导致这些组件上的额外压降。 我们通常建议使用单独的引脚将 IDAC 电流流经基准电阻器/RTD、以避免这些问题。

    布莱恩