请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1263 您好!
现在、 ADS1263的 IAM 修补特性、我计划在当前项目中使用此 ADC。
但 我在数据表中找不到一个有趣问题的答案。 遗憾的是、我现在没有这个 ADC、无法 使用硬件验证我的问题。
例如、我要在 AIN0和 AIN1之间连接基准电阻器(用于 RTD)、并 使用内部多路复用 器将这些引脚切换为基准 ADC1输入。 接下来、我要将 IDAC1连接到 AIN0、用于激励 RTD 和基准电阻器。 在我看来、参考 ADC1和 IDAC 多路复用器是独立的、它们可以同时使用一个引脚。 对吧? 尝试这样进行连接时会遇到什么问题?
非常感谢!