主题中讨论的其他器件: ADS1298
您好!
我使用的 ADS1298R 由 AVDD 上的3V 电压和 DVDD 上的2.4V 电压供电、并连接到2.4V 供电的 MCU。
参考数据表,高电平输入电压为: 0.8*VDD < VIH < DVDD + 0.1。 我应该如何理解这一点? 我是否应该确保输入信号的电压至少为2.5V (DVDD+0.01),以确保 ADS1298理解为"1"? 或者"min"和"max"只是我们应该在的范围?
在第一种情况下,我的输入高于 ADS1298的 DVDD 电源,这是否正常?
我还有一个关于 VIL 最小值和最大值的问题
提前感谢您的回答和时间!
此致