This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:ADS1298R VIH 和 VIL

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/960027/ads1298r-ads1298r-vih-and-vil

器件型号:ADS1298R
主题中讨论的其他器件: ADS1298

您好!

我使用的 ADS1298R 由 AVDD 上的3V 电压和 DVDD 上的2.4V 电压供电、并连接到2.4V 供电的 MCU。

参考数据表,高电平输入电压为:    0.8*VDD < VIH < DVDD + 0.1。 我应该如何理解这一点? 我是否应该确保输入信号的电压至少为2.5V (DVDD+0.01),以确保 ADS1298理解为"1"? 或者"min"和"max"只是我们应该在的范围?

在第一种情况下,我的输入高于 ADS1298的 DVDD 电源,这是否正常?

我还有一个关于 VIL 最小值和最大值的问题

 

提前感谢您的回答和时间!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khaled、

    欢迎访问 E2E 论坛并在您的系统中使用 ADS1298。

    为了使 ADS1298能够识别高电平输入(V_IH)、对于 DVDD = 2.4V 的情况、数字输入电压必须至少为 DVDDx0.8或1.92V。 任何高于 DVDDx0.8的电压都是可以的、但不应超过系统中的 DVDD + 0.1V (V_IH 最大值)或2.5V。

    同样、低电平输入(V_IL)不得大于0.2xDVDD。 低于0.2xDVDD 也没关系、但不要低于-0.1V。  

    在0.2xDVDD 和0.8xDVDD 之间、ADS1298读取的逻辑电平将未定。  

    谢谢。

    -TC