This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:无 DRDY 脉冲

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/966358/ads1299-no-drdy-pulses

器件型号:ADS1299
主题中讨论的其他器件: ADS1294

大家好、

好的、我们收到了客户的询问、我们希望向您寻求有关这方面的专业知识。 为了让我不会错过任何信息、我将复制下面的查询。

"
我正在使用具有 ADS1299芯片的电路板、并且我正在使用与 SD 卡共享的 SPI 总线。 当我尝试写入 SD 卡时、我看不到任何 DRDY 脉冲?

(请参阅随附的波形)

在 ADS1294 / 6 / 8数据表中:第9.4.1.2节 DRDY 引脚、它指示 SCLK 必须从外部选通、ADS1299也是如此? 我没有发现任何有关 ADS1299芯片的类似建议(在数据表中)

"

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、您好!

    SCLK 与 DRDY 的相关性对于 ADS1299也是有效的、也就是说、无论 CS 信号的状态如何、SCLK 上的上升沿都会将 DRDY 拉至高电平。 因此、对于 ADS1299、也建议使用 CS 保持为 true 来栅极 SCLK。

    DRDY 脉冲可能仍在进入、但随着连续 SCLK 脉冲的出现、逻辑分析仪工具无法捕获短 DRDY 脉冲。 您可能需要放大以进行 SD 卡访问的部分、或尝试使用具有更长记录长度的示波器进行捕获。