请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 主题中讨论的其他器件: ADS1294
大家好、
好的、我们收到了客户的询问、我们希望向您寻求有关这方面的专业知识。 为了让我不会错过任何信息、我将复制下面的查询。
"
我正在使用具有 ADS1299芯片的电路板、并且我正在使用与 SD 卡共享的 SPI 总线。 当我尝试写入 SD 卡时、我看不到任何 DRDY 脉冲?
在 ADS1294 / 6 / 8数据表中:第9.4.1.2节 DRDY 引脚、它指示 SCLK 必须从外部选通、ADS1299也是如此? 我没有发现任何有关 ADS1299芯片的类似建议(在数据表中)
"
感谢您的参与、并期待您的善意回应。
此致、
梅纳德。