你(们)好
我尝试在100MHz 时同步多个 DAC38J84。
我正在使用 NCO 累加器生成600MHz 输出。
采样率= 1.9GSPS
DAC 输出= 100MHz
请找到所附的方框图
我正在重置 Sysref 上的 NCO 。 时钟和 Sysref 对齐用于两个 DAC。
如果我使用连续 Sysref 复位 NCO、则 DAC 输出之间的相位差是恒定的。
但是、如果我使用 Sysref 脉冲来复位 NCO、 那么在每个 sysref 脉冲事件之后、相位差会持续变化。
请查找随附的文档
为什么在每个 Sysref 脉冲事件之后相位发生变化。 由于对时钟和 Sysref 进行了对齐、为什么两个 DAC 输出之间存在相位差?
请查找附加的配置。
e2e.ti.com/.../NCO_5F00_config_5F00_100MHz.txt
2、我的系统参考频率为3.7109375 MHz (Sysref 连续)、那么两个 DAC 中都会发生 NCO 复位
如果我将 sysref 频率降低到1MHz、那么只有一个 DAC 中的 NCO 被复位。 为什么?? 即使在低频时、也必须对两者进行复位。
我正在寄存器0x1F 中配置0x2220。
在重新密封 NCO 之前,是否需要重置混音器 AB 和混音器 CD??
是否有任何特定的序列可执行 NCO 复位?