This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:多种基准用法

Guru**** 2784095 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/966008/ads124s08-multiple-reference-usage

器件型号:ADS124S08
主题中讨论的其他器件: ADS1248

我将在一个设计中实现 ADS124s08、该设计具有两个在5V 0V 基准电压下运行的应变仪、这些电压将连接到 ADC 的 REF IN 引脚。  我有第三个需要恒定电流激励的传感器。  我能否将其连接到电流源引脚并将其响应引用到该基准、同时将其他传感器引用到 REFIN 的电压基准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    很抱歉、我对您想在这里执行的操作有点困惑。 当然、您能否给我一张快速方框图、展示您希望如何连接传感器、然后我将告诉您 ADS124S08是否可以实现这一点?

    一般而言、您可以为电桥使用2个外部基准输入、也可以为第三个传感器使用内部电压基准、只要您不打算同时这样做。 换言之、使用第一组外部 VREF 输入对电桥1进行测量、切换输入/VREF 多路复用器以使用第二组外部 VREF 输入对电桥2进行测量、 然后切换输入/VREF 多路复用器、使用内部 VREF 测量传感器3。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许我也很可能会误解电流激励引脚的工作原理。  我认为它们是电流驱动器件的基准。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    ADS124S08的 IDAC 确实由内部 VREF 供电。 但即使使用 IDAC、VREF 也可用作测量的基准电压。

    此外、请注意、与 ADS1248不同、ADS124S08上没有专用的 IDAC 引脚。 在 ADS124S08上、IDAC 可路由到13个模拟输入通道中的任何一个。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系、我想芯片上的电源可用于恒流应用。  也许这就是我之前查看的 ADS1248。   

    我了解基准在该芯片上的工作原理。

    数据表第97页上有一些注意事项   

    我将为我的传感器和 ADC 模拟电源侧输入使用5V 和0V (GND)激励。

    我还将使用 PGA。

    为什么对于具有 PGA 的单端输入、模拟通道输入的负侧有2.5V 连接?

    我将配置为差分、我认为我可以将模拟通道的负极侧连接到电桥的负极侧、并将电桥的电压从5V 和0V 关闭、并将相同的5V 0V 用于 ADC 模拟侧电源和 基准输入。   

    确保我可以做我认为可以做的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    与 ADS1248一样、ADS124S08具有2个恒流源(IDAC)。 我的观点是、ADS1248具有2个引脚、其唯一功能是用于 IDAC 输出、而 ADS124S08 IDAC 可路由到任何模拟输入通道。 但是、如果您需要恒定电流偏置、例如 RTD、则 ADS124S08具有此功能

    当您在启用 PGA 的情况下使用单极5V 电源时、2.5V 连接到 INN 的原因是 PGA 的输入信号限制。 如果您想要测量单极信号范围(0-5V)、则在这种情况下无法将 INN 连接到 GND、因为 PGA 需要在电源上留出~150mV 的余量才能正常运行。 如果您将 INN 连接到2.5V、这称为伪差分测量、并且您将根据该电压而不是 GND 测量单极输入信号(0-5V)。 这会导致+/-2.5V 的差动输入范围(尽管您仍需要远离电源轨、因此您的可用输入范围更类似于+/-2.35V)

    在使用差分电阻式电桥测量的情况下、在给定5V 电桥激励的情况下、您应用于两个 ADC 输入引脚的信号将始终为~2.5V、因此这应该是正常的。

    布莱恩