Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADS1248
主题中讨论的其他器件: ADS1248
我将在一个设计中实现 ADS124s08、该设计具有两个在5V 0V 基准电压下运行的应变仪、这些电压将连接到 ADC 的 REF IN 引脚。 我有第三个需要恒定电流激励的传感器。 我能否将其连接到电流源引脚并将其响应引用到该基准、同时将其他传感器引用到 REFIN 的电压基准?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Greg、
很抱歉、我对您想在这里执行的操作有点困惑。 当然、您能否给我一张快速方框图、展示您希望如何连接传感器、然后我将告诉您 ADS124S08是否可以实现这一点?
一般而言、您可以为电桥使用2个外部基准输入、也可以为第三个传感器使用内部电压基准、只要您不打算同时这样做。 换言之、使用第一组外部 VREF 输入对电桥1进行测量、切换输入/VREF 多路复用器以使用第二组外部 VREF 输入对电桥2进行测量、 然后切换输入/VREF 多路复用器、使用内部 VREF 测量传感器3。
布莱恩
没关系、我想芯片上的电源可用于恒流应用。 也许这就是我之前查看的 ADS1248。
我了解基准在该芯片上的工作原理。
数据表第97页上有一些注意事项
我将为我的传感器和 ADC 模拟电源侧输入使用5V 和0V (GND)激励。
我还将使用 PGA。
为什么对于具有 PGA 的单端输入、模拟通道输入的负侧有2.5V 连接?
我将配置为差分、我认为我可以将模拟通道的负极侧连接到电桥的负极侧、并将电桥的电压从5V 和0V 关闭、并将相同的5V 0V 用于 ADC 模拟侧电源和 基准输入。
确保我可以做我认为可以做的事情。
您好、Greg、
与 ADS1248一样、ADS124S08具有2个恒流源(IDAC)。 我的观点是、ADS1248具有2个引脚、其唯一功能是用于 IDAC 输出、而 ADS124S08 IDAC 可路由到任何模拟输入通道。 但是、如果您需要恒定电流偏置、例如 RTD、则 ADS124S08具有此功能
当您在启用 PGA 的情况下使用单极5V 电源时、2.5V 连接到 INN 的原因是 PGA 的输入信号限制。 如果您想要测量单极信号范围(0-5V)、则在这种情况下无法将 INN 连接到 GND、因为 PGA 需要在电源上留出~150mV 的余量才能正常运行。 如果您将 INN 连接到2.5V、这称为伪差分测量、并且您将根据该电压而不是 GND 测量单极输入信号(0-5V)。 这会导致+/-2.5V 的差动输入范围(尽管您仍需要远离电源轨、因此您的可用输入范围更类似于+/-2.35V)
在使用差分电阻式电桥测量的情况下、在给定5V 电桥激励的情况下、您应用于两个 ADC 输入引脚的信号将始终为~2.5V、因此这应该是正常的。
布莱恩