Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84, LMK04826
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC38J84 主题中讨论的其他器件: LMK04826
您好!
我有多个 DAC (DAC38J84)连接到电路板上的不同 LMK。
我正在使用3个配置为零延迟模式的 LMK04826。
我想在电路板上的多个 LMK 之间同步 DAC NCO。当我使用所附的以下配置时(请查找附件)。
每次上电时、NCO 输出中都会发生相移。
基本上、我的要求是使 NCO 与外部触发器保持同步、并且在每个电源周期中、不同 DAC 之间的相位差是确定的。
因此、我最初尝试使用 SYREF 重置 NCO 以实现确定性延迟。
DACCLK == 1.9GHz
SYSREF = 100MHz
内插= x 8
NCO 频率= 600MHz