This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:多个 DAC#39上的 NCO 复位

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84, LMK04826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/959918/dac38j84-nco-reset-across-multiple-dac-s

器件型号:DAC38J84
主题中讨论的其他器件: LMK04826

您好!

我有多个 DAC (DAC38J84)连接到电路板上的不同 LMK。

我正在使用3个配置为零延迟模式的 LMK04826。

我想在电路板上的多个 LMK 之间同步 DAC NCO。当我使用所附的以下配置时(请查找附件)。

每次上电时、NCO 输出中都会发生相移。

基本上、我的要求是使 NCO 与外部触发器保持同步、并且在每个电源周期中、不同 DAC 之间的相位差是确定的。

因此、我最初尝试使用 SYREF 重置 NCO 以实现确定性延迟。

DACCLK == 1.9GHz

SYSREF = 100MHz

内插= x 8

NCO 频率= 600MHz

e2e.ti.com/.../DAC_5F00_NCO_5F00_config.txt