This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC088S085:[DAC088S085]将数据取反?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC088S085, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/957883/dac088s085-dac088s085-dout-data-inverted

器件型号:DAC088S085
主题中讨论的其他器件: LM3409

您好!

我尝试使3个 DAC088S085在菊花链模式下工作。
我能够使前2个 IC 使用良好的模拟输出、但第三个 IC 即使在 WRM 或 WTM 中也不工作。

在示波器上、我可以看到、在第一个 IC DIN 和 DOUT 相位差大约90°。 以下是我的测量值:

顶部通道是来自 MOSI 的输入、第二个是 SCLK、第三个是 IC 的 DOUT。 这是正常的吗?
因此、第一个 IC 在 SCLK 的下降沿对数据进行采样、而其他 IC (第二个和第三个)在上升沿进行采样。

我尝试更换所有 IC、检查焊接(这些是 WQFN 封装)。 我尝试移除 IC #2和#3、但结果相同。

有什么想法吗? 谢谢。

塞尔日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发布 菊花链实现的原理图?

    正如我从示波器屏幕截图中看到的、它没有反相、只是一个位移。

    为清楚起见、请包含第一个 DAC 的 DIN 和 DOUT 以及第二个 DAC 的 DOUT。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 数据移位看起来足够大、足以改变 SCK 采样。

    我尝试制作您请求的图片、但这并不容易。 这是原理图、实际上是文档在连接方面的副本粘贴。 基准电压为1.5V、电源电压为3.3V

    下面是示波器屏幕截图。 所有波形与 SYNC 下降沿同步。

    我绑定了以将帧长度从6字节减少到4字节。 DAC1和2仍在继续工作、但不是#3。 还尝试发送8个字节、但没有更多内容。

    花了3天时间仔细检查了所有东西、但根本不知道(但这是异相数据)。

    我应该在第三个 DAC 输出上观察到的内容、即使未连接也是如此?

    塞尔日。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天我可以看到、当时钟的空闲状态为低电平时、SCK 和 DOUT 之间没有更多的偏移(但在这种情况下、数据样本发生在上升沿)。
    由于信号是通过 LVDS 接收器馈送的、因此我尝试反转输入对以反转时钟、但无法使其正常工作。

    我正在 Xilinx FPGA 的 Zynq 处理器中使用 SPI 器件。 我尝试了所有可用模式、但没有任何模式达到 DAC 要求。
    我不知道 FPGA 或 DAC 是否超出 SPI 规格(或者可能是我的处理方式)。

    是否有一个针对此 DAC 使用 Zynq 的示例或我可以使用的另一个 Zynq 兼容 SPI 菊花链 IC DAC?

    我唯一可以看到的方法是使用 VHDL 中的位拆裂或使用另一个 IC 来制作我自己的主 SPI。

    有什么想法吗? 谢谢。

    塞尔日。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的示波器屏幕截图显示 DAC2_OUT 根据您输入的 DIN 正确。 因此我不会看到 接口出现任何问题。 我假设您提供48个时钟脉冲。

    请注意、在菊花链配置中、DOUT1在 SCLK 的前十四个下降沿保持低电平、然后在第十五个下降沿变为高电平。  随后、SCLK 的下16个下降沿输出输入 DIN 的前16个数据位。 同样、对于 DUT2、第15和第31个时钟边沿。

    您在 DAC3上观察到的输出是什么? 在调试过程中、是否可以通过菊花链将全部1发送到 DAC3并观察输出?

    在 VHDL 或 C 中、该器件没有任何示例代码、但我将帮助您进行此调试。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的帮助。

    现在一切正常、我的问题可能是由于 VCC 焊盘上的焊料不良。

    下面是从下至上的2个屏幕截图:DAC1 DIN、SCLK、DAC1 DOUT 和 DAC2 DOUT
    第一个时钟相位= 0 (DAC1在时钟的下降沿对输入数据进行采样、而 DAC2在上升沿进行采样)
    第二个图像的时钟相位= 1 (DAC1和2在时钟的上升沿采样数据)。
    两种配置都可以正常工作(我假设必须使用第一个配置?)。

    此设置用于大约380mm x 60mm (DAC 之间为120mm)的大电路板上。
    这24个模拟输出将为24个 LM3409降压电流控制器(在其电流调节引脚上)供电。
    因此、该电路板将会产生很大的噪声、是否有任何关于应添加哪些内容以避免数据线路上出现干扰的建议?

    来自法国的问候、祝你度过美好的一天! 

    塞尔日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否将这些用于电源裕度调节或电流限制调节?

    无论如何、很高兴知道您的问题已得到解决。

    如果您需要避免 DAC 数据线路中的毛刺脉冲、我需要真正研究布局。 快速地说、您可以在 SPI 接口上添加串联端接电阻器以降低边沿速率、并在这些数字线路下方放置一个不间断的接地平面、以便返回电流跟随、

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh、

    这些 DAC 将在其电流限制调整引脚(0至1.3V)上为 LM3409馈电。

    好的、我将按照您关于 SPI 布线和端接的提示进行操作。 我的 PCB 是6层、SPI 轨道位于3.3V 和0V 平面层之间。

    感谢您的帮助、我快放弃了!

    塞尔日。