This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE0064:AFE0064的 Vint_off

Guru**** 1194830 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE0064
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/965810/afe0064-vint_off-of-afe0064

器件型号:AFE0064

大家好、我们正在考虑使用 AFE0064来检测具有正极性和负极性的电流信号。 我发现、通过在引脚56和引脚57上施加电压、可以检测正电流和负电流(图10)。 我想问是否可以在引脚56和57上施加某些电压、以便图10中的 Vint_off 位于 REFP 和 REFM 中间。 在这种情况下、正电流和负电流的检测范围相等。 如果没有、我可以设置的 Vint_off 限制是多少? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kane、

    我已向您发送一封电子邮件、要求您提供有关该客户的其他详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以 添加失调电荷以使积分器输出保持在工作范围的中间。 这样、输入信号电荷可以 具有任一极性、而不会出现积分器饱和。

    为此、 添加等于满量程电荷范围一半的失调电荷。 例如、如果您使用的是2.4pC 充电范围、则需要添加1.2pC 偏移电荷。 这可以通过在引脚56、57上施加 V = 0.28V 来实现。