请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE0064 大家好、我们正在考虑使用 AFE0064来检测具有正极性和负极性的电流信号。 我发现、通过在引脚56和引脚57上施加电压、可以检测正电流和负电流(图10)。 我想问是否可以在引脚56和57上施加某些电压、以便图10中的 Vint_off 位于 REFP 和 REFM 中间。 在这种情况下、正电流和负电流的检测范围相等。 如果没有、我可以设置的 Vint_off 限制是多少? 谢谢!