请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC11001A 数据表中的 DSDO 启用/禁用设置可能存在差异。
根据表7 (第31页)、在 DSDO = 1 (默认值)时启用 SDO (例如、对于菊花链)
但根据"8.5.3.2"章节。 异步更新"(第28页)"菊花链"需要 DSDO=0 (这意味着禁用 SDO)
数据表中是否有错误、或者我是否误解了这些要点?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
数据表中的 DSDO 启用/禁用设置可能存在差异。
根据表7 (第31页)、在 DSDO = 1 (默认值)时启用 SDO (例如、对于菊花链)
但根据"8.5.3.2"章节。 异步更新"(第28页)"菊花链"需要 DSDO=0 (这意味着禁用 SDO)
数据表中是否有错误、或者我是否误解了这些要点?