This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC11001A:DSDO 启用/禁用差异?

Guru**** 2503205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/959748/dac11001a-dsdo-enable-disable-discrepancy

器件型号:DAC11001A

数据表中的 DSDO 启用/禁用设置可能存在差异。

根据表7 (第31页)、在 DSDO = 1 (默认值)时启用 SDO (例如、对于菊花链)

但根据"8.5.3.2"章节。 异步更新"(第28页)"菊花链"需要 DSDO=0 (这意味着禁用 SDO)

数据表中是否有错误、或者我是否误解了这些要点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    第8.5.3.2节中的文本错误、寄存器说明正确。  DSDO 必须等于1才能使菊花链功能正常工作。

    我将通知我们的系统团队。

    谢谢、

    Paul