This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681EVM-PDK:连接到 LNA 时出现转换问题

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8681EVM-PDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/965596/ads8681evm-pdk-issue-with-conversion-when-connected-to-lna

器件型号:ADS8681EVM-PDK

您好!

我们使用 ADS8681EVM-PDK 将低噪声放大器(LNA)板输出转换为数字输入。

转换在前15分钟内正常进行。 但是、当我们让软件持续运行大约15分钟时、我们无法在 GUI 显示屏上看到任何转换。

除此之外、我们还面临间歇性问题。 例如、转换结果符合预期、有时转换结果不正确。

我在这里附上了软件配置。

此问题的可能原因是什么?

我们非常感谢您的任何帮助

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在 GUI 中看不到任何转换数据时、您是否看到过 GUI 报告的任何错误? 您是否必须重新启动 GUI 才能恢复?

    是否可以使用 J5上的 VTH (4V)或 VTL (1V)精密直流信号进行测试? 确保 LNA 板已断开连接、并且 J5的引脚7-8上安装了一根跳线。 还可以将时域页面中的样本减少到一个小数。

    此致、

    戴尔