请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8681EVM-PDK 您好!
我们使用 ADS8681EVM-PDK 将低噪声放大器(LNA)板输出转换为数字输入。
转换在前15分钟内正常进行。 但是、当我们让软件持续运行大约15分钟时、我们无法在 GUI 显示屏上看到任何转换。
除此之外、我们还面临间歇性问题。 例如、转换结果符合预期、有时转换结果不正确。
此问题的可能原因是什么?
我们非常感谢您的任何帮助
谢谢