请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC39J84 我们有一个具有 DAC 的功能板、当设置为满量程或零时、IP/IN 将始终偏移~3mA。 如果您注意到以下电流范围是正确的、并与粗调 DAC 设置设置所设置的一般预期电流匹配、当 IN 和 IP 之间发生差异时、 但是、当查看直接 IP/输入电流时、您可以看到它是3mA 和17mA、而不是预期的0mA 和15mA (对于粗调 DAC = 7)。 我们已确认偏移和换算系数设置为0。 导致这种情况的原因是什么? 这是正常的吗? 我们如何解决它?
测量集 | 满量程电压 | 电流满量程 | 运行状态 | 电阻 | 测量电压 | 单位 | IP/输入电流 | 当前单位 | SD 卡 | 粗略 DAC 设置 |
78 | 0.371 | 0.01484 | 直流输出满量程 | 25 | 0.446 | 副总裁 | 0.0178 | A | 罗安 | 7. |
78 | 直流输出满量程 | 25 | 0.075 | VN | 0.0030 | A | 罗安 | 7. | ||
81. | 0.493 | 0.01972年 | 直流输出满量程 | 25 | 0.578 | 副总裁 | 0.0231 | A | 罗安 | 10. |
81. | 直流输出满量程 | 25 | 0.085. | VN | 0.0034. | A | 罗安 | 10. | ||
88 | 0.430 | 0.00860 | 直流输出满量程 | 50 | 0.650 | 副总裁 | 0.0130 | A | ADA | 4. |
88 | 直流输出满量程 | 50 | 0.220 | VN | 0.0044. | A | ADA | 4. | ||
89 | 0.350 | 0.00700 | 直流输出满量程 | 50 | 0.560 | 副总裁 | 0.0112 | A | ADA | 3. |
89 | 直流输出满量程 | 50 | 0.210 | VN | 0.0042. | A | ADA | 3. |
谢谢!
Julia