This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J84:3mA-4mA "offset"显示在和 IP 上

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/965393/dac39j84-3ma-4ma-offset-shown-on-both-in-and-ip

器件型号:DAC39J84

我们有一个具有 DAC 的功能板、当设置为满量程或零时、IP/IN 将始终偏移~3mA。 如果您注意到以下电流范围是正确的、并与粗调 DAC 设置设置所设置的一般预期电流匹配、当 IN 和 IP 之间发生差异时、 但是、当查看直接 IP/输入电流时、您可以看到它是3mA 和17mA、而不是预期的0mA 和15mA (对于粗调 DAC = 7)。 我们已确认偏移和换算系数设置为0。 导致这种情况的原因是什么? 这是正常的吗? 我们如何解决它?

测量集 满量程电压 电流满量程 运行状态 电阻 测量电压 单位 IP/输入电流 当前单位 SD 卡 粗略 DAC 设置
78 0.371 0.01484 直流输出满量程 25 0.446 副总裁 0.0178 A 罗安 7.
78     直流输出满量程 25 0.075 VN 0.0030 A 罗安 7.
81. 0.493 0.01972年 直流输出满量程 25 0.578 副总裁 0.0231 A 罗安 10.
81.     直流输出满量程 25 0.085. VN 0.0034. A 罗安 10.
88 0.430 0.00860 直流输出满量程 50 0.650 副总裁 0.0130 A ADA 4.
88     直流输出满量程 50 0.220 VN 0.0044. A ADA 4.
89 0.350 0.00700 直流输出满量程 50 0.560 副总裁 0.0112 A ADA 3.
89     直流输出满量程 50 0.210 VN 0.0042. A ADA 3.

谢谢!

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    我们将查看此问题、并将让您了解我们的发现。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julia、

    由于内部电路、DAC 输出的每个桥臂上都有~ 2.92ma 的直流失调电压。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应!