Other Parts Discussed in Thread: ADS1248
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1248 我们的系统允许关闭+5V 电源轨以节省功耗。 (3.3V 电源轨永久通电。) 5V 电源轨为多种器件供电、包括 ADS1248的 AVDD 电源。
所以:
- 是否可以在 DVDD 保持加电的同时将 AVDD 断电?
- 如果是、在 AVDD 上电后是否有设置时间或其他注意事项生效(假设 DVDD 保持通电)?
提前感谢。