This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否可以在 DVDD (3.3V)保持供电的同时将 AVDD (+5V)断电?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/959238/is-it-acceptable-to-power-down-avdd-5v-while-dvdd-3-3v-remains-powered

器件型号:ADS1248

我们的系统允许关闭+5V 电源轨以节省功耗。  (3.3V 电源轨永久通电。)  5V 电源轨为多种器件供电、包括 ADS1248的 AVDD 电源。  

所以:

  • 是否可以在 DVDD 保持加电的同时将 AVDD 断电?
  • 如果是、在 AVDD 上电后是否有设置时间或其他注意事项生效(假设 DVDD 保持通电)?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    是的、可以接受在 AVDD 断电时使 DVDD 保持加电状态。 请务必注意 ADS1248数据表第11节中列出的注意事项、其中的一部分内容如下所述:

    '电源可以按任何顺序排序、但在任何情况下、任何模拟或数字输入都不能超过相应的模拟或数字电源电压限制。在所有电源稳定后、等待至少216 tCLK 周期、然后再与器件通信以允许上电复位过程 完成。"

    电源稳定后、您应考虑发出 RESET 命令、以确保器件处于已知状态。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱恩:

    非常有帮助-我们已经设置了代码、以完全按照您的建议执行操作。  我只是想确保这是 ADS1248的合法用例。

    非常感谢----这解决了我的问题。

    -RDP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Robert、很高兴我们能提供帮助

    如果您有与此 ADS1248设计相关的新问题、请开始新主题、我们将乐意为您提供帮助。

    布莱恩