This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:如果不使用 Vout 和 Iout 终端

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/958799/dac7760-vout-and-iout-termination-if-not-used

器件型号:DAC7760

您好!

我想使用2个 DAC7760来实现一个解决方案、每个 DAC7760只有一个输出(0-24mA 和0-10V)。 我需要它、因为它可以与不同的输出值同时使用。

我的想法是与2个 CS 共享 SPI 总线、我认为它应该起作用。  

我对如何终止未使用的 DE 输出有一些疑问、但我在数据表和 EVM 板中未找到此信息。 您能否检查以下电路是否适用于单路0-24mA 输出和单路0-10V 输出?

0-10V 输出:


0-24mA 输出:


我将等待您的回复。

此致、

Ferran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ferran、


    如果您不打算使用 IOUT DAC 或 VOUT DAC、则可以将引脚保持未连接状态。 当被启用时、输出被激活。 如果未启用它们、则输出应处于非活动状态。

    我要在你们的数字中注意到 C82被设置为22uF、这看起来很高。 您是否打算将其设置为22nF? 无论如何、额定电压应高于10V。

    除了这种评论、原理图对我来说看起来还可以。 当您最终确定原理图并完成布局时、请随时发布、以便我们可以再次审阅。


    吴约瑟