请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1235 主题中讨论的其他器件: ADS1256、 ADS1261、
大家好、
我正在开发一个用于过程控制的 loadcell 读取项目。 我需要在不到1ms 的时间内根据测载单元计算 MCU 上的值。
我已经对德州仪器 ADC 进行了大量的研究。 我购买的 Ads1256模块仅用于启动固件测试、但对于我的最终产品、我计划使用 ADS1235、因为我在这里已经了解到、它为低噪声24位 ADC 提供了最佳性能和更低的成本。
但问题是、我没有像其他模型那样找到有关 ADS1235的太多信息。
如果我有一个适用于5V 桥式传感器的 ADS1235参考设计、该参考设计具有比例式基准和交流激励、那将是很好的选择。 有人可以告诉我吗?
谢谢