This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235:ADS1235的设计参考

Guru**** 2551170 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1235, ADS1256, ADS1261, ADS1235EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/959078/ads1235-design-reference-for-ads1235

器件型号:ADS1235
主题中讨论的其他器件: ADS1256ADS1261
大家好、
我正在开发一个用于过程控制的 loadcell 读取项目。 我需要在不到1ms 的时间内根据测载单元计算 MCU 上的值。
我已经对德州仪器 ADC 进行了大量的研究。 我购买的 Ads1256模块仅用于启动固件测试、但对于我的最终产品、我计划使用 ADS1235、因为我在这里已经了解到、它为低噪声24位 ADC 提供了最佳性能和更低的成本。
但问题是、我没有像其他模型那样找到有关 ADS1235的太多信息。
如果我有一个适用于5V 桥式传感器的 ADS1235参考设计、该参考设计具有比例式基准和交流激励、那将是很好的选择。 有人可以告诉我吗?
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guilherme、

    ADS1235和 ADS1261的运行情况与之类似。  有关 ADS1261交流激励的技术说明也适用于 ADS1235。

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa290/sbaa290.pdf

    还有一个 ADS1235EVM 可能会对您有所帮助。  EVM 用户指南 在原理图中显示了一个示例电路。  ADS1235数据表的第9.1.5节中也提供了应用信息。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢本杰明先生。 您的回复非常有帮助。 我将处理我的原理图、然后我将回来向您寻求评估方面的帮助。