This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1255:单端转换和电源

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1255, ADS1260, INA2128, INA128, TINA-TI, ADS1235, ADS131A02, ADS1246, ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/957055/ads1255-single-ended-conversion-and-supply

器件型号:ADS1255
主题中讨论的其他器件: ADS1260INA2128INA128TINA-TIADS1235ADS131A02ADS1246ADS124S06

尊敬的社区:

我尝试使用 ADS1255同时转换两个惠斯通电桥信号、因此我在单端模式下使用 ADS1255。

由于励磁电桥是单极的至+3.3V、我想知道以下原理图是否正确。  

根据数据表:

"对于单端测量、使用 AINCOM 作为公共输入、使用 AIN0至 AIN7作为单端输入"。

'调制器根据差分基准电压 VREF =(VREFP−VREFN)测量放大后的差分输入信号 VIN =(AINP–AINN)。 差分基准在内部按系数2进行缩放、以便满量程输入范围为±2VREF (对于 PGA = 1)。 "

我的问题是:

1) 1)如果我希望每个电桥的0 ADC 值基准对应于+1.65V、我应该将 AINCOM 连接到1.65V 吗?

2) 2) VREF 引脚如何? VREFP 是否应连接到+1.65V?

3) 3)如何读取每个正在输入的通道? ADS1255应该输出电桥1和电桥2的值、对吧?

此致、

Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于某种原因、图像未显示、因此在这里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    您在原始帖子中提到您希望同时读取桥接器-您能确认吗? ADS1255是一款多路复用 ADC、因此您将无法同时读取每个桥。 例如、您必须选择 AIN0、进行测量、将多路复用器切换到 AIN0、进行测量等。 我只是想清楚地知道、该器件不是同步采样 ADC。 如果您确实需要同步采样 ADC、请告诉我、我可以推荐其他一些东西。

    当您的电桥平衡时、电桥中心点将为1.65V。 但是、您将为运算放大器上的两个输入提供1.65V 电压、因此放大器产生的输出应为0V。 如果您将 AINCOM 设置为+1.65V、那么当电桥平衡时、您将测量 VIN = AIN0 - AINCOM = 0 - 1.65V =-1.65V。 如果这不是您想要的、我会相应地修改电路。

    在桥式电路中、通常使用比例式基准、因此激励电压(3.3V)也用作 VREF 电压。 因此、激励电压的任何变化都在基准上平均可见、基本上会抵消。 然而、ADS1255可支持2.5V 的最大 VREF 电压、因此在这种情况下不起作用。 我建议查看 ADS1260、它是 ADS1255的下一代版本。 此器件内置有极低噪声 PGA、可能会取代分立式放大器并简化电路。 当然、假设您可以进行多路复用测量。

    请告诉我

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的回复、

    因此、理想情况下、它们应该是同步采样。 但是、如果两个采样 AIN0和 AIN1频率周期的速度足够快、能够以快于1kHz 的速度输出两个通道、则应该是好的。 但是、如果您建议其他一些东西、我也会考虑它。

    当电桥平衡时、放大的输出为1.65V 我将放大器的 Vref 设置为1.65V、因此电桥信号从0摆动到3.3V、并在平衡时保持在1.65V。 因此。 当电桥平衡时、如果 AIN0上的输入= 1.65V、并且我将 AINCOM 设置为+1.65V、那么 VIN = 0、ADC 应该为0正确吗?

    我不理解 VREF。 VREF 电压固定为1.65V、任何时候都不会摆动。 也许一个公式会有所帮助、但我认为 VREF 只能用作基准值、而不能用作比例式。   

    当您说比例式时、您说的是、对于 PGA = 1、X 的读数将按两倍比例缩放? (考虑3.3V 电源和1.65V VREF)

    ADS1260有5个通道、空间是我的情况下的一个很大限制、我只需要两个单端通道。 此外、我需要高于128的增益、大约为1000及以上。 这就是我在 ADC 之前使用仪表放大器的原因。

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    您能否提供以下信息:

    • 称重传感器灵敏度(通常以 mV/V 为单位)
      • 这将提供最大电桥输出电压、VOUT (max)=灵敏度*激励电压
    • 放大器
    • 目标分辨率(解决电桥最大输出电压所需的精度)
    • 确认您至少需要小于0.5ms/ch 的数据、以便在1ms 内读取两个负载单元?

    我可以执行一些快速计算、以查看在这里最合适的器件。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    • 我尝试实现的灵敏度为每0.5gm 1adc。 在200gm 的电流下、电桥变化为0.08mV、接受3.3V 电压。
    • INA2128增益为2000 +/- 1000、具体取决于应用
    • 如果我能够检测到0.5gm 的变化、就足够了
    • 到目前为止、我已达到320SPS、但100SPS 将是最低

    如果您需要其他信息、请告诉我

    -Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Miguel

    因此我知道、您说您要测量的最大重量是200g、在这个重量下、电桥输出电压是80uV、使用3.3V 励磁-是这样吗?

    您正在尝试获得0.5gm 分辨率、即200 / 0.5 = 400个计数。 这意味着您将看到80uV/400 = 200nV 的噪声水平-请确认。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我不一定要最大重量为200gm。 我想调整放大器的增益以适应我尝试测量的最大重量(我知道这会影响分辨率、但灵敏度大约为0.4uV/gm)

    我的目标始终是实现最佳分辨率、即0.5gm

    不确定这是否有用、但如果需要、我们也可以尝试固定最大重量

    米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    我试图了解您的最大信号输入以及您需要解决的信号的小幅。 这将告诉您需要为其设计的本底噪声。 从先前的帖子中可以看到、200g 时电桥的最大输出电压为80uV、您正在尝试解决0.5gm 问题、这会导致本底噪声为0.2uV。 请注意、在 G = 1000时、INA128噪声指定为0.2uVPP 从0.1Hz 到10Hz、因此这已经达到了本底噪声。 在10Hz 带宽下、采样率远低于1kSPS、因此我想确保您的系统能够提供您所需的性能。

    与 INA128相比、ADS1260内的 PGA 实际上可提供更低的噪声密度(~6nV/√Hz)。 如果需要绝对最佳噪声性能、则考虑使用此 ADC 是有道理的。 ADS1260也比 ADS1255小、因为您说尺寸是系统中的一个限制因素。 正确的是,ADS1260只提供128的增益,但根据您已经提供的信息,我不确定您是否需要1000的增益(或大于128的任何增益)。 如果您使用增益为1000的较高噪声放大器、您也只是放大噪声。 首先要考虑的是放大器是否能够在所需带宽下达到目标噪声性能。 我会要求您根据您提供的系统参数仔细检查我的计算结果。

    我还怀疑您能否以足够快的速度测量 ADS1255或 ADS1260上的2个通道、以满足您的0.5ms 要求、同时满足噪声要求。 即使您将此要求放宽至5ms、也需要将 ADS1255数据速率设置为500SPS。 这会导致3dB BW 为221Hz、无论您使用 INA128还是仅使用 ADC+集成 PGA、这种噪声都将大幅增加。 因此、您可能需要考虑在此应用中使用2个 ADC、除非您无法放宽转换时间/通道要求。

    如果您对此信息有任何疑问、请告诉我。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我使用的放大器是 INA2128、后跟 Q 系数为0.707的 Sallen Key 有源 LPF。 截止频率设置为30Hz。 因此、噪声应在进入 ADC 前进行滤波。

    考虑到多路复用器的复杂性、我可能会考虑使用两个 ADC。 如果我满足分辨率需求、我可能还会考虑 ADC+PGA (因为它还可以节省空间)。

    您是否想到了任何特定的 ADC?  

    谢谢、

    -Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    感谢您让我了解滤波器。 在给定您提供的条件下、我尝试使用 TINA-TI 和我们的 Filter Pro 工具来仿真您的信号调节电路。 原理图如下图所示。

    第二幅图像显示 VOUT 处的噪声为~38uVRMS。 如果除以1000的电路增益、则得到38nVRMS 的输入参考噪声。 要估算峰间噪声、可以将该值乘以6.6、得到251nVPP。 我不确定这是否足以满足您的系统要求、与您的实际要求(~200nVPP)相比、它似乎有点高。 但是、如果这足够了、那么您的系统应该是可以的。 为了使 ADC 对信号链的影响可以忽略不计、您希望 ADC 的输入参考噪声比第二幅图像中显示的结果低5倍至10倍、因为 ADC 噪声也将按增益进行缩放。 例如、如果在增益= 1时 ADC 输入参考噪声为3.8uVRMS、则 ADC 的系统输入参考噪声将为3.8nVRMS。 参考:

    • G = 1且数据速率= 1000SPS 时的 ADS1255噪声仅为2.9 μ VRMS
    • G = 1、数据速率= 1200SPS 且 SINC 1滤波器仅为2.3 uVRMS 时的 ADS1260噪声
    • G = 1时的 ADS1235噪声、数据速率= 1200SPS、且 SINC 1滤波器仅为2.3uVRMS (该器件是 ADS1260的子集、不包含内部基准、因此以较低的价格提供。 但您的系统似乎不需要内部 VREF)

    第三幅图像显示了从滤波器的输入到输出的输入信号延迟方式。 即使您测量的是直流信号、它也会像非常低频的交流信号那样缓慢地变化。 我使用频率为10Hz 的80uVPP 斜坡信号对此进行了仿真。 如果您希望系统中的信号变化速度慢得多、则此延迟将会降低。 但您也不想对不稳定的信号进行采样、这会增加测量误差、因此我想确保您已了解这一点、尤其是当您打算以远高于30Hz 滤波器截止频率的速度进行采样时。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的见解。

    • 当您说"您可以将该值乘以6.6以获得251nVPP"时、为什么选择6.6因子?
    • " 您希望 ADC 的输入参考噪声比第二幅图像中显示的结果低5倍到10倍、因为 ADC 噪声也将按增益进行缩放。  例如、如果在增益= 1时 ADC 输入参考噪声为3.8uVRMS、则 ADC 的系统输入参考噪声将为3.8nVRMS"。 为什么是这样? 在我的脑海中、噪声由 INA2128放大、那么、如果是后采样、为什么将 ADC 输入参考噪声乘以1000?
    • " 但您的系统似乎不需要内部 VREF "、因此对于 ADS1235、我如何将0计数设置为+1.65V? 数据表还指出、单极配置的电源电压必须为5V。 我的模拟最大电源是来自微控制器的3.3V
    • 我们尝试测量的信号频率最高可达25Hz、因此截止频率约为30Hz。 我希望获得的最小 ADC 采样频率至少为100SPS、以确保信号特征良好、对吧?

    在之前的帖子中、您曾告诉过我可能需要考虑其他 ADC 同时对信号进行采样、或者考虑两个单独的 ADC。 经过一些研究、我发现:

    • ADS131a02 (双通道同步采样)
    • ADS1246 (单通道单端)

    这两个器件均接受3.3V 的模拟单极电源、但我不确定噪声性能和转换。 请给出建议。

    感谢您的耐心和时间。

    此致、

    -Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    很高兴这能为您提供帮助。 以下是您的问题的答案:

    • 由于噪声通常遵循高斯分布、因此可以使用标准波峰因数6或6.6计算从 RMS 到 PP 的转换、因为这纯粹是统计测定。 您可以在我们的高精度实验室 ADC 内容中阅读有关该内容的更多信息、特别是模块3.1: https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs
    • 您不是将 ADC 噪声乘以1000、而是将其除以1000、以将其参考 INA 的输入(在此处应用信号)。 这纯粹是一项数学运算、旨在确保输入端看到的噪声得到正确缩放。 在输出端,INA 噪声按1000进行缩放,滤波器噪声按1进行缩放,ADC 噪声按 。 要将其参考输入、您需要将每个项除以电路增益(1000)。 这就是我所做的一切。
    • 正如我在原来的帖子中所提到的、我建议为该应用提供比例式参考。 下面的第一个图像显示了这方面的一个示例、该图像来自 ADS1235的数据表。 请注意、电桥激励电压通过 SEN+和 SEN-线路路由回 ADC 上的 REFx0引脚。 如果激励电压因电源问题、功率尖峰等而略有变化、它将在测量和基准电压中均匀显示并抵消。 对于需要此类低噪声的系统、这可能很重要。 此外、该实现方案可用于任何具有外部 VREF 输入的器件、例如不限于 ADS1235。
    • 无论您的基准电压如何、如果电桥中点为1.65V、例如、您将电桥输出应用于 AIN0、例如、将1.65V 应用于 AIN1、那么当电桥平衡时、您将读取零代码(假设没有偏移/增益误差等)。 您的基准电压需要能够适应 INA +滤波器的输出范围、因此可以满足任何可能的输出范围、同时还需要满足 ADC 上的最低 VREF 要求。
    • 我不确定 INA128 (或 INA2128、它只是 INA128的双通道版本)是否可以在3.3V 电源下运行。 请参阅下面从我们的模拟工程师计算器工具获取的第二幅图像。 看起来至少需要4.5V 单极电源
    • 如果您的信号具有25Hz 带宽、滤波器将导致从输入到输出的明显延迟。 在我之前的帖子中、使用10Hz 输入将输出信号移了大约10ms、因此您可以预期25Hz 信号会有更大的延迟。 您不想对不稳定的信号进行采样、因此您可能需要稍微重新考虑该电路。 但是、如果您的输入信号带宽为25Hz、则奈奎斯特表示您需要以>2倍的速度进行采样以进行忠实重建。 因此、理论上、任何采样率大于50SPS 的采样率都应该起作用
    • 您可以根据我在上一篇文章中给出的标准(并在此文章中进行了扩展)来检查您正在考虑的任何 ADC 的噪声表。 例如、A02在1000SPS 的数据速率下具有1.82uVRMS 的输入参考噪声。 如第23页的表1所示。 ADS1246的数据表中有一个类似的表、您可以参考该表。 同样、噪声随数据速率而变化、因此您必须明确定义最小数据速率值、以便能够确定预期的 ADC 噪声。 我想、在您最初的帖子中、您提到过想要以每通道0.5ms (2kSPS)采样、然后是320SPS 和100SPS 采样。 因此、我不确定您最终会获得什么价值。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我花了一些时间更仔细地分析了这些信息。  

    我也会尽量清楚地说明要求。

    ADC 系统要求:

    • 24位分辨率
    • 灵敏度为0.5gm
    • 分辨率为0.5gm/ADC 计数
    • 需要读取两个电桥-->使用一个 ADC 或使用两个 ADC 进行同步采样
    • 输入电源电压单极3.3V
    • SPS >= 10.

    我同意你的看法,使用比例式参照似乎是一个很好的解决办法。 我唯一的问题是、使用比例式基准时、我是否需要也应该进行预放大? 如果没有、PGA 上的增益应该是多少?

    因此、为了阐明我的想法、我制作了以下图表、以帮助确定和研究符合上述要求的最合适的 ADC:

    如果您能就此问题提出建议、那么最好最终决定我将使用的 ADC。 我也不熟悉 ADC 的这个问题、因此、与此同时、我正在阅读德州网站上精密 ADC 和放大器的电子书以及您提供的链接。

    提前感谢您抽出时间为我和本项目 Bryan 提供支持。

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    让我将您链接到 我们的高精度实验室系列。 这里有很多很好的材料、但我认为有关 ADC 噪声的部分将对您有所帮助、更具体地说是模块4.4。 本视频主要介绍您现在要经历的过程:为称重传感器应用选择 ADC。

    在观看本视频时、您将注意到、上一篇文章中的列表中缺少了确定本底噪声和动态范围以及选择 ADC 所需的一些信息。 具体而言、最大电桥输出电压和重量范围。

    在前面的讨论中、您曾提到重量范围可能为200g、但我仍然不清楚电桥灵敏度、它将有助于确定最大输出电压。 基本上、您需要知道施加最大重量时电桥输出电压是多少(即使您不一定在最终设计中施加这么大的重量)。 我们遇到的最常见的称重传感器的灵敏度为1或2mV/V 这意味着、如果您施加3.3V 激励、最大电桥输出电压将为3.3mV 或6.6mV。 我想您之前说过、您的最大输出电压为80uV、明显小于我的预期值、因此建议使用灵敏度极低的电桥。 我相信,这种桥梁已经存在,但我以前没有看到过这样的桥梁。

    如果您可以确认这些值(重量范围和最大电桥输出电压)、我可以帮助您选择 ADC、因为这些值将决定您的本底噪声。 只有知道需要解决的最低噪声级别、才能继续。

    请告诉我这一要求是否合理。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我将查看该链接。

    我做了一些实验(随附文件)。 该文件包含有关电桥输入权重和差分输出的数据

    使用了3.3V 激励。 测试的最大重量为2.685千克、传感器可承受高达6千克的重量(在结构上、传感器可承受高达13千克的重量、但设置50%的安全系数可提供最大6千克的重量)。

    趋势线是线性的、因此我相信输出电压可以根据所连接的模型进行估算。

    此致、

    -Miguel   

    e2e.ti.com/.../BRIDGE_5F00_TEST_5F00_OUTPUT.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    从您发送的数据来看、由于在给定图趋势线的情况下、最大重量(13kg)下的输出大约为3mV、因此电桥灵敏度看起来大约为1mV/V。

    但是、您的系统似乎仅使用大约200g 的此范围、即~1.5%。 如果您只使用范围的一小部分、那么您选择具有如此高最大负载的电桥是否有任何原因? 我强烈建议使用不同的传感器、仅凭传感器噪声可能不会让您解析此类小信号(更不用说信号链噪声)。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    传感器处于测试阶段、正在开发和调整。 我确信、机械结构的灵敏度可以提高、而且会提高。 但这就是我使用 INA2128实现受控增益的原因、因此我可以根据研究情况对其进行调整。 目前、我无法分享结果、但如果您可以推荐一些 ADC、我会对其进行研究并测试一些 ADC。 如果我拥有的数据超过了我可以联系您、以找到针对该案例的调整度最高的解决方案。

    米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    我无法充分强调了解系统和传感器的噪声目标有多重要。 如果这是一个移动目标、那么以任何有意义的方式设计您的系统将非常困难、因为您最终可能需要一个由 INA 和二阶滤波器组成的分立式信号调节块、 或者、您可能可以只使用具有集成增益级的 ADC。 由于您需要3.3V 电源、因此无法再使用 INA128、因此现在您需要找到功耗更低的 INA、它肯定会具有更高的噪声。 但是、如果您根本不需要 INA、该怎么办呢? 如果该电路最终可能会成为次优、过于复杂的解决方案、那么继续设计该电路是否有意义?

    对于 ADC、考虑到低噪声、高增益、更快的采样率、外部基准输入和小型封装、ADS1235将是此类测量的理想选择。 由于您需要的器件可在3.3V 电压下运行、因此我建议使用 ADS1246或 ADS124S06。 ADS124S06具有比您所需的更多通道、但噪声比 ADS1246低~30%、如果您决定应用需要一个高性能内部基准、则附带一个高性能内部基准。 它还采用小型5x5mm 封装。

    ADS131A02也可以工作、但由于输入是非缓冲的、因此该器件需要一个驱动器放大器。 因此、您可能需要在此应用中使用更宽的 BW 放大器、因为 INA 可能会太低 BW、尤其是低功耗运算放大器。 驱动器放大器也可以配置为增益、但它是固定增益、并且不会具有高输入阻抗、因此您可能还需要一个缓冲器(或者您可以在驱动器放大器之前使用 INA)。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    现在、我更清楚拥有良好 SNR 和更好地了解我的系统的重要性。 我将做更多实验、研究数据、并且更加准确地获取灵敏度和噪声误差。 将对传感器进行完全表征以获得这些值。

    我还将查看有关 ADC 噪声分析的文档以及这些 ADC 的数据表。 我相信我现在已经拥有了一切、现在是深入研究的时候了。 如果我还有更多数据、我将返回给您。

    谢谢!

    米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、Miguel、我很高兴这些信息对您有用。

    如果您将来还有其他问题、请告诉我、我们很乐意为您提供帮助。

    布莱恩