主题中讨论的其他器件: ADS1260、 INA2128、 INA128、 TINA-TI、 ADS1235、 ADS131A02、 ADS1246、 ADS124S06
尊敬的社区:
我尝试使用 ADS1255同时转换两个惠斯通电桥信号、因此我在单端模式下使用 ADS1255。
由于励磁电桥是单极的至+3.3V、我想知道以下原理图是否正确。
根据数据表:
"对于单端测量、使用 AINCOM 作为公共输入、使用 AIN0至 AIN7作为单端输入"。
'调制器根据差分基准电压 VREF =(VREFP−VREFN)测量放大后的差分输入信号 VIN =(AINP–AINN)。 差分基准在内部按系数2进行缩放、以便满量程输入范围为±2VREF (对于 PGA = 1)。 "
我的问题是:
1) 1)如果我希望每个电桥的0 ADC 值基准对应于+1.65V、我应该将 AINCOM 连接到1.65V 吗?
2) 2) VREF 引脚如何? VREFP 是否应连接到+1.65V?
3) 3)如何读取每个正在输入的通道? ADS1255应该输出电桥1和电桥2的值、对吧?
此致、
Miguel