This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8689:扩展输入电压范围并了解具有集成前端的 ADC 的相关误差

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/964606/ads8689-extending-input-voltage-range-and-understanding-associated-errors-for-adc-with-integrated-front-end

器件型号:ADS8689

您好!

我只了解了有关  扩展输入电压范围和了解具有集成前端的 ADC 相关误差的文档 www.ti.com/.../sbaa319.pdf。

关于增益误差和增益漂移计算,我不理解公式7和公式9,如下所示。 请帮您解释一下。 或者、您可以将相关文档分享给我以供学习。

 (7)

 (9)

非常感谢您的帮助!

此致、

Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    内部电阻(Rin)和外部电阻(Rext)都有温度系数。 Rin 和 Rext 形成一个电阻分压器、这会导致一个增益误差。 方程式的突出显示了两者的影响。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢你的帮助!

    此致、

    Wendy