This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8689:±12.288的 SNR 低于±10.24输入范围

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8689
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/964700/ads8689-snr-of-12-288-is-lower-than-10-24-input-range

器件型号:ADS8689

您好!

您能否解释±12.288的 SNR 为何低于±10.24? ±12.288的信号更大、那么为什么 SNR 更低?

此致、

Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    ADS8689上两个范围的 SNR 规格非常接近、最小 SNR 差异仅为0.25dB、请参阅下面的参数表。

    轻微差异是由于 PGA 上的反馈电阻漂移导致的、因为不同输入范围使用不同的电阻值。  

    此致、

    戴尔