This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306M25:查找适用于 F280049的 SD 调制器

Guru**** 2798215 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/957890/amc1306m25-find-an-appropriate-sd-modulator-for-f280049

器件型号:AMC1306M25
主题中讨论的其他器件:AMC1336

尊敬的团队:

我的客户正在使用 F280049的 SDFM 功能。 您是否有任何建议的外部 SD 调制器与 F280049匹配?  

客户要求:  

输入电压范围:0-10V

位:14-16位

通道:单通道

您也可以参阅另一篇文章以供参考: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/957759/3539011#3539011 

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    正如 Manoj 提到的、我们没有任何具有直接0-10V 输入的调制器、您将需要衰减信号。  话虽如此、您是否需要隔离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的快速回复。 客户需要隔离。  

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很酷!  然后、看看 AMC1336。  它的输入范围为+/-1V。