请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1306M25 主题中讨论的其他器件:AMC1336
尊敬的团队:
我的客户正在使用 F280049的 SDFM 功能。 您是否有任何建议的外部 SD 调制器与 F280049匹配?
客户要求:
输入电压范围:0-10V
位:14-16位
通道:单通道
您也可以参阅另一篇文章以供参考: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/957759/3539011#3539011
谢谢!
迪伦