This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1255:ADS1255单端 AINCOM 引脚

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/957744/ads1255-ads1255-single-end-aincom-pin

器件型号:ADS1255

大家好、

我想确认 ADS1255在单端设计中、AINCOM 需要直接连接到 VREF 或 AVDD?

VREFP/VREFN 之间的电容需要47 μ F? 如果10 μ F、有什么影响?

谢谢。

此致、

Mia Ma

A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

    如果您想使用 ADS1255进行单端测量、可以为 AINP 或 AINN 选择 AIN0、AIN1或 AINCOM (见第31页的 MUX 寄存器)。 换句话说、您无需针对 AINCOM 进行单端测量、您还可以通过将 AIN1接地并向 AIN0施加电压来在 AIN0和 AIN1之间进行单端测量。

    您可以根据需要修改 VREFP 和 VREFN 之间的电容、但电容值越大、滤除的噪声越大、稳定时间越长。 如果对基准进行缓冲、这通常不是问题、因为基准基本上输出一个恒定的直流电压。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    这是否意味着、而单端应用:

    如果客户仅使用 AIN0作为正输入电压、则 AIN1接地;那么该序列 AINCOM 链路如何? VREF? VDD?Ω

    另一种情况是、如果使用 AIN0作为输入电压、AIN1悬空、AINCOM 应连接到 GND?

    另一个问题是、图6第14页中 AINCOM /AIN0引脚的二极管是内部二极管、无需在外部添加二极管、对吧?

    谢谢。

    此致

    Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

    我不确定我是否理解您的第一个问题。 "该序列 AINCOM 如何链接? VREF? VDD"是指?

    您可以将任何输入引脚(AIN0、AIN1或 AINCOM)连接到单端输入的 GND。 然后、您可以将电压应用到任何其他模拟输入、如第31页的 MUX 寄存器所示。 ADS1255具有非常灵活的输入多路复用器

    ESD 二极管可防止轻度过压事件、但许多客户需要使用额外的二极管来防止额外的过压或瞬态事件。 此外、可能需要使用限流电阻器来确保流入引脚的电流不超过绝对最大额定值中指定的电流。 因此、这实际上取决于客户的特定用例。

    如果您想了解有关电气过载的更多信息、请查看此常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/951268?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    在第14页、数据表中有一个图形如下所示。

    说:

    当使用 ADS1255/6进行单端测量时、请务必注意、不需要将公共输入 AINCOM 接地。 例如、AINCOM 可连接到+2.5V 甚至 AVDD 等中点基准。

    那么、我会混淆 AINCOM 连接吗?

    谢谢

    BR

    Mia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

    从图6可以看到、AINCOM 引脚基本上与任何其他模拟输入一样。 它可以被称为 AIN8、而不是 AINCOM。 因此、您可以针对 AINCOM 进行单端测量、但您不需要

    数据表建议针对 AINCOM 进行单端测量、但同样、如果由于某种原因无法实现(例如布局或布线问题)、则不需要进行此操作。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    '数据表建议对 AINCOM 进行单端测量'、因此本例中的 AINCOM 应直接与 GND 相连?

    那么    、建议使用哪种条件" AINCOM 不需要接地、可以连接到中点基准、例如+2.5V 或甚至 AVDD"? AINCOM 不用于输入或接地?

    BR

    Mia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

    我想我们在这里稍微圈一下。 您能告诉我客户想要做什么、我能告诉您是否可以接受?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

    我想确认该帖子已离线关闭。 客户只是希望能够使用 ADS1255测量单端输入、将 AINCOM 连接到 GND 并将信号应用到 AIN0、这在假设缓冲器关闭的情况下是可以接受的。

    布莱恩