This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Mia、
如果您想使用 ADS1255进行单端测量、可以为 AINP 或 AINN 选择 AIN0、AIN1或 AINCOM (见第31页的 MUX 寄存器)。 换句话说、您无需针对 AINCOM 进行单端测量、您还可以通过将 AIN1接地并向 AIN0施加电压来在 AIN0和 AIN1之间进行单端测量。
您可以根据需要修改 VREFP 和 VREFN 之间的电容、但电容值越大、滤除的噪声越大、稳定时间越长。 如果对基准进行缓冲、这通常不是问题、因为基准基本上输出一个恒定的直流电压。
布莱恩
您好、Bryan、
这是否意味着、而单端应用:
如果客户仅使用 AIN0作为正输入电压、则 AIN1接地;那么该序列 AINCOM 链路如何? VREF? VDD?Ω
另一种情况是、如果使用 AIN0作为输入电压、AIN1悬空、AINCOM 应连接到 GND?
另一个问题是、图6第14页中 AINCOM /AIN0引脚的二极管是内部二极管、无需在外部添加二极管、对吧?
谢谢。
此致
Mia Ma
您好、Mia、
我不确定我是否理解您的第一个问题。 "该序列 AINCOM 如何链接? VREF? VDD"是指?
您可以将任何输入引脚(AIN0、AIN1或 AINCOM)连接到单端输入的 GND。 然后、您可以将电压应用到任何其他模拟输入、如第31页的 MUX 寄存器所示。 ADS1255具有非常灵活的输入多路复用器
ESD 二极管可防止轻度过压事件、但许多客户需要使用额外的二极管来防止额外的过压或瞬态事件。 此外、可能需要使用限流电阻器来确保流入引脚的电流不超过绝对最大额定值中指定的电流。 因此、这实际上取决于客户的特定用例。
如果您想了解有关电气过载的更多信息、请查看此常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/951268?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue
布莱恩