This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:ECG 测试中噪声过大

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/955818/ads1299eegfe-pdk-too-much-noise-in-ecg-testing

器件型号:ADS1299EEGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1299

大家好!

我正在尝试使用 ADS1299EEGFE 套件测试 ECG 信号的读数。 电极的连接方式如下:

  • LA (左臂)连接到 AIN1P
  • RA (右臂)至 AIN1N
  • RLD (右腿驱动)连接到引脚 JP25.2

电路板上的整体跳线连接设置为默认值:

所提供软件上的寄存器映射:

在250 SPS 下进行1250次采样的记录、无需任何类型的滤波:

之前使用50Hz 陷波滤波器进行的信号采集(欧洲标准电力线频率):

只有使用截止频率为15Hz 的低通滤波器和6阶滤波器、我才能勉强看到 ECG 形状。 我已经尝试过不同的截止频率和滤波器阶数组合、但除非信号更加平滑或拉伸、否则结果大致相同:

FFT 分析表明、主要频率为50Hz 和100Hz:

尽管如此、我想知道我是否有一些设置错误、因为我可以想象和可视化的唯一噪声是50Hz 的电力线频率(正如前面的 FFT 分析所证实的那样)。

如果您对我的错误行为有任何建议、请告诉我。

非常感谢您的观看!

此致、

Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是这种带有湿电极的电缆:

    此外、自动生成的方波工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Manuel、

    欢迎访问 E2E 论坛并在您的应用中使用 ADS1299。  

    请让我来看看、然后返回给您。  

    谢谢。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有更新?

    此致、

    Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Manuel、

    您使用什么来驱动 RLD 电极(JP25.2)? CONFIG3的寄存器设置表明您的设置中没有启用偏置电路。 关于偏置驱动电路的使用、请参阅第9.3.2.4.5节(第33页)。  

    谢谢。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TCT、

    我在另一台 PC 上尝试了完全相同的设置和配置、结果(没有任何滤波):

    现在、尽管电力线发出一些噪声(我计划通过使用电池避免这些噪声)、信号似乎更可信。

    我想我之前的 PC 上有某种奇怪的电压泄漏、无法真正判断它是什么。

    再次感谢您的支持。

    此致、

    Manuel