请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1292ECG-FE 您好!
患者电阻器安装在 ADS1292ECG-AFE 上的 IN2P 和 IN2N 上、它们等于51K。声明是在 IN1P 和 IN1N 上添加具有相同值的电阻器。
我知道、这些电阻器对于限制两种方式(流向患者和元件)的电流是必要的。 我已经观看了您(非常有趣)的有关 ECG 测量的视频:
https://training.ti.com/how-measure-ecg-ads129x-product-family?context=1128637-1128613
在视频"如何测量 ECG -信号链和特性"中、写入了10 - 20k 电阻器用于患者电阻器。
因此,我有两个问题:
在 ADS1292ECG-AFE 上使用小于51k 的电阻器吗? 最小命令值是多少? 使用干电极时电阻器是否可以更小?
2.降低这些电阻值对测量信号的影响是什么? ECG 测量的电压间隔将更大,更好,对吧?