This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292ECG-FE:ADS1292:串联病人电阻对测量的值和影响?

Guru**** 2552770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/957188/ads1292ecg-fe-ads1292-value-and-impact-of-series-patient-resistors-on-the-measurement

器件型号:ADS1292ECG-FE

您好!

患者电阻器安装在 ADS1292ECG-AFE 上的 IN2P 和 IN2N 上、它们等于51K。声明是在 IN1P 和 IN1N 上添加具有相同值的电阻器。

我知道、这些电阻器对于限制两种方式(流向患者和元件)的电流是必要的。 我已经观看了您(非常有趣)的有关 ECG 测量的视频:

https://training.ti.com/how-measure-ecg-ads129x-product-family?context=1128637-1128613

在视频"如何测量 ECG -信号链和特性"中、写入了10 - 20k 电阻器用于患者电阻器。

因此,我有两个问题:

在 ADS1292ECG-AFE 上使用小于51k 的电阻器吗? 最小命令值是多少? 使用干电极时电阻器是否可以更小?

2.降低这些电阻值对测量信号的影响是什么? ECG 测量的电压间隔将更大,更好,对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将为您解答您的问题。  

    谢谢。

    -TC