主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200、 LMK04828
您好!
我正在使用插入 TSW14J57 (REve)采集板的 ADC12DJ3200EVM。 我将1.12GHz 外部时钟(13dBm 功率)馈入2路分离器(每个电缆末端的分离器输出测量值为9dBm)、该输出馈入 ADC12DJ3200EVM 上的 DEVCLK 和 LMKCLK 输入(电路板经过修改、可使用外部时钟)。 我的基准信号作为单端输入馈入 VINA。 我将通过 ADC12DJ3200 GUI 并使用 High Speed Data Converter Pro v5.00配置 ADC。
通过这种配置、我能够使一些 JMODE 工作、例如 JMODE0和 JMODE2。频谱数据看起来是正确的。
但是、我想使用额外的 JMODE、例如 JMODE 16。 当我尝试使用此模式时、我会收到一条 DDR"Timed_Out_ERROR"消息。 在采集卡上、我看到 D3关闭、这听起来像是同步故障。
我配置此板的方式是:
1.打开 ADC12DJ3200 GUI 和 HSDC Pro
2.在 ADC12DJ3200 GUI 中、选择时钟作为外部直接信号、外部 FS 选择为1120MHz
3.在 ADC12DJ3200 GUI 中,在#3中选择 JMODE 16,然后点击“Program Clocks and ADC"
4.在 HSDC Pro 中,我连接到 Captuire 卡,然后选择 JMODE 16配置文件
5.在 HSDC Pro 中,单击左下角的设置系数,单击左上角的启用复选框,将我的 ADC 采样率设置为1.12 GHz,抽取因子为16,单击确定
然后、我单击"CAPTURT"、得到 DDR 超时错误。
我可以在这里采取任何其他步骤来实现这一目标吗? 我得到的通道速率为2.8G、这对于采集卡来说似乎是可以的。
谢谢、
Anthony