This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:用于短路检测的最小电流限制。

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/963609/dac8775-min-current-limit-for-short-detect

器件型号:DAC8775

您好!

我的客户考虑每个电压输出线路上的 SHORT 检测。
根据数据表 P.40、我们可以找到以下内容。

µsec 在电压输出模式下启用 VOUT_x 时,任何 VOUT_x 都达到短路电流限值(> 500 μ A)。

他观察到、当电压模式下有大量电流时、会发生错误位。 您能否告诉我们短路的最小电流限制是多少?   换言之、您能否告知我们故障条件的电流限制、以指示电压模式下的 FA/FB/FC/FD 位是否短路?

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    可触发警报状态的最小短路电流由器件寄存器中的 SCLIM 域设置。  我们在参数表中为每个 SCLIM 设置指定最小电流:

    谢谢、

    Paul