This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7253:我是否可以将 CS 设置为低电平以使常量也进行采样?

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/963022/ads7253-can-i-set-cs-as-low-for-constant-to-do-sample-as-well

器件型号:ADS7253

您好!

根据手册、CS 是片选信号。 现在、我们只使用一个 ads7253、我们不需要"选择"广告。 我们是否可以将低电平信号(使用其他 GPIOx)输出到 CS 并良好地运行采样?   如果 CS 可以恒定低电平、我们希望将 SPISTE (CS)用作其他函数的 GPIOy。

谢谢、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、  

    感谢您的发帖。

    否、您无法在 ADS7253上保持/CS 为低电平。 每个帧需要/CS 边沿来定义、并且每个帧内必须有最少数量的 SCLK、以便读取和写入操作有效。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    这真的很有帮助。 感谢您的回复。

    Peter