Other Parts Discussed in Thread: ADS7253
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7253 您好!
根据手册、CS 是片选信号。 现在、我们只使用一个 ads7253、我们不需要"选择"广告。 我们是否可以将低电平信号(使用其他 GPIOx)输出到 CS 并良好地运行采样? 如果 CS 可以恒定低电平、我们希望将 SPISTE (CS)用作其他函数的 GPIOy。
谢谢、
Peter