This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112C04EVM:无法读取任何温度

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS112C04EVM, ADS112C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/956919/ads112c04evm-not-able-to-read-any-temperature

器件型号:ADS112C04EVM
主题中讨论的其他器件: ADS112C04

大家好、

对于客户的 ADS112C04EVM 情况、我想征求您的意见。
客户无法 读取任何温度。 他尝试了800欧姆 RTD 和100欧姆 RTD。 他使用1.1k Ω 电阻器来桥参考+和-。

这是他第一次使用此 EVM、因此感谢您的帮助。

如果您有任何疑问、请告诉我。

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    ADS112C04EVM 用户指南在第5.1.1节中详细介绍了如何执行 RTD 测量。  此外、GUI 中还包含预定义的脚本、可根据 RTD 类型使用这些脚本来设置 EVM。

    由于 ADS112C04使用电压基准、因此输出不会处于温度范围内。  相反、可以按比例进行测量、其中返回的输出代码基于所使用的基准电阻器。  这样,RTD 电阻将为(ADC 转换代码/可用代码总数)*Rref /(增益)。  根据 RTD 类型的不同、可能还有一个额外的因素、具体取决于用于建立基准的电流源的数量。  一旦您知道 RTD 电阻值、就可以使用多项式方程或查找表来确定温度。

    我还建议查看数据表和 《RTD 测量基本指南》中的应用电路。

    此致、

    Bob B