Other Parts Discussed in Thread: ADS112C04EVM, ADS112C04
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS112C04EVM 主题中讨论的其他器件: ADS112C04
大家好、
对于客户的 ADS112C04EVM 情况、我想征求您的意见。
客户无法 读取任何温度。 他尝试了800欧姆 RTD 和100欧姆 RTD。 他使用1.1k Ω 电阻器来桥参考+和-。
这是他第一次使用此 EVM、因此感谢您的帮助。
如果您有任何疑问、请告诉我。
谢谢!
Jonathan