This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:加电

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, THS4521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/953409/ads1278-power-up

器件型号:ADS1278
主题中讨论的其他器件: THS4521

您好!

关于 ads1278 ADC 组件的上电、在数据表中、我看到我需要检查电源序列以确定正确的顺序、包括每个电源的斜升速率。

但我无法找到电源之间满足启动序列的延迟时间。

您能告诉我 启动序列中 DVDD、IOVDD 和 AVDD 之间的延迟时间是多少?

提前感谢您。

皮埃罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、皮埃罗、

    欢迎访问 TI E2E 社区。

    ADS1278的加电要求仅用于确保正确的加电复位。  如果您以不同的顺序打开电源、ADS1278 将不会损坏、并且在电源稳定至建议的工作范围并首次切换/DRDY 后仍可通过将/SYNC 引脚置为有效来正确复位。

    如果您希望确保正确的上电复位、则应首先启动 DVDD/IOVDD (AVDD 保持 GND)、并在稳定至建议的电压范围后、斜升 AVDD。  确切的时序取决于 DVDD 和 IOVDD 的斜升速率。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas 您好、

    关于 ADS1278驱动器、我在数据表中找到了一个具有 THS4521组件的基本单端输入信号接口。 对于我的设计、ADS1278需要以128kSPS 的速率运行。 驱动器输入为单端 Vin =2.5Vp-p、增益 G=1、因此我选择的驱动器电阻器均为1K 值、Vref=2.5V。 您能否告诉我、如 ADS1278数据表中所示、反馈电容器的5.6nF 值是否是高速模式的正确值?

    提前感谢您。

    最棒的酒店

    Piero Cambriani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、皮埃罗、

    数据表图90中的电路实现了一个转角频率为106kHz 的3dB 低通滤 波器、当以128ksps 运行时、该滤波器支持 ADS1278的输入带宽。

    如果您将所有电阻器更改为1k 并保持5.6nF、则3dB 转角频率降至27.9kHz、这对于客户的系统而言可能太低。  由于您使用的是1k 电阻器、因此您可以通过将电容器更改为1.5nF 来将滤波器响应提高到115.5kHz。

    此外、如果您使用2.5V 基准、则满量程输入将为5Vpp。  在本例中、您可以将两个输入电阻器降低到499欧姆(并将反馈电容器增加到3nF)以实现差分增益= 2、并使用 ADS1278的满量程输入。

    此致、
    Keith