主题中讨论的其他器件: THS4521
您好!
关于 ads1278 ADC 组件的上电、在数据表中、我看到我需要检查电源序列以确定正确的顺序、包括每个电源的斜升速率。
但我无法找到电源之间满足启动序列的延迟时间。
您能告诉我 启动序列中 DVDD、IOVDD 和 AVDD 之间的延迟时间是多少?
提前感谢您。
皮埃罗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、皮埃罗、
欢迎访问 TI E2E 社区。
ADS1278的加电要求仅用于确保正确的加电复位。 如果您以不同的顺序打开电源、ADS1278 将不会损坏、并且在电源稳定至建议的工作范围并首次切换/DRDY 后仍可通过将/SYNC 引脚置为有效来正确复位。
如果您希望确保正确的上电复位、则应首先启动 DVDD/IOVDD (AVDD 保持 GND)、并在稳定至建议的电压范围后、斜升 AVDD。 确切的时序取决于 DVDD 和 IOVDD 的斜升速率。
此致、
Keith Nicholas
精密 ADC 应用
Nicholas 您好、
关于 ADS1278驱动器、我在数据表中找到了一个具有 THS4521组件的基本单端输入信号接口。 对于我的设计、ADS1278需要以128kSPS 的速率运行。 驱动器输入为单端 Vin =2.5Vp-p、增益 G=1、因此我选择的驱动器电阻器均为1K 值、Vref=2.5V。 您能否告诉我、如 ADS1278数据表中所示、反馈电容器的5.6nF 值是否是高速模式的正确值?
提前感谢您。
最棒的酒店
Piero Cambriani
您好、皮埃罗、
数据表图90中的电路实现了一个转角频率为106kHz 的3dB 低通滤 波器、当以128ksps 运行时、该滤波器支持 ADS1278的输入带宽。
如果您将所有电阻器更改为1k 并保持5.6nF、则3dB 转角频率降至27.9kHz、这对于客户的系统而言可能太低。 由于您使用的是1k 电阻器、因此您可以通过将电容器更改为1.5nF 来将滤波器响应提高到115.5kHz。
此外、如果您使用2.5V 基准、则满量程输入将为5Vpp。 在本例中、您可以将两个输入电阻器降低到499欧姆(并将反馈电容器增加到3nF)以实现差分增益= 2、并使用 ADS1278的满量程输入。
此致、
Keith