This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038:数字比较器响应时间

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7038

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/963063/ads7038-digital-comparator-response-time

器件型号:ADS7038

员工、

假设我使用 ADS7038作为7输入数字比较器、其余 I/O 配置为 GPIO。   在自主模式下运行时、以最大采样频率(1Msps)运行;对于偏离预编程电压阈值的电压、最坏情况下的响应时间是多少?

我怀疑它将是7x (400ns 下的采集和600ns 下的转换)= 7us +最大警报高电平时间(150ns)= 7.15us。

请确认。

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    您的分析是正确的。 对于7个模拟输入和1MSPS ADC 内核速度、检测警报条件时的最坏情况延迟为7 x 1us = 7us。 主机可以检测警报输出的上升沿或下降沿、以避免任何进一步的延迟。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rahul、

    感谢快速响应。

    Don