请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7038 员工、
假设我使用 ADS7038作为7输入数字比较器、其余 I/O 配置为 GPIO。 在自主模式下运行时、以最大采样频率(1Msps)运行;对于偏离预编程电压阈值的电压、最坏情况下的响应时间是多少?
我怀疑它将是7x (400ns 下的采集和600ns 下的转换)= 7us +最大警报高电平时间(150ns)= 7.15us。
请确认。
Don