This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588H:过采样图

Guru**** 2401825 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/956122/ads8588h-oversampling-plot

器件型号:ADS8588H
主题中讨论的其他器件:ADS8588S

您好、先生:

我对下图有疑问。 ADS8588中的 ADC 最大采样率只有几百 KHz、但是为什么过采样 CIC 滤波器可以显示如下、扩展到10MHz?

例如、如果 CIC 滤波器输入为200kHz、频率响应为100KHz;如何获取下图? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、您发布的图片并未贯穿其中。  您可以重新发布图片吗?  请注意、ADS8588具有一个内部模拟滤波器、此滤波器根据数据表第8页显示的设置将带宽限制在24kHz 至16kHz 之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collion:

    重新张贴图表。 我的问题是集成数字滤波器图。 为什么 ADC 采样率为几百 kHz、但频率响应扩展到10MHz? 我的欠压条件下、如果滤波器输入为200kHz、频率仅显示100KHz。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要使用"插入图像"按钮、而不是将图像复制/粘贴到文本编辑器中。  不幸的是,他们没有再次进行这项工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Collion。 再做一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Collin。

    您好、济南、An、

    ADC 的采样率与您突出显示的频率无关。 图78所示的图形是 ADS8588S 上内部数字滤波器的幅值响应。 ADC 以200kHz 的频率运行(例如 ADS8588S)、ADC 的实际输出数据速率(FD)为100kHz、因为图78中的过采样率(OSR)为2、因此频率响应为零、频率为 f (Hz)= N* FD、其中 N = 1、2、3、.... 您可以看到准确的零值显示在点1 (100kHz)、点2 (200kHz)、点3 (300kHz)处。 突出显示的一些特性。 当数字以整数倍于数据速率的倍数增加时、显示的频率区域可能会更高。 下面的一个应用手册讨论了 Δ-Σ ADC 上的数字滤波器、ADS8588S 上的数字滤波器与应用手册中讨论的滤波器不完全相同、 不过、本文可以为您提供有关数字滤波器的一些知识、这些滤波器的一个关键功能对于抽取和过采样是相同的。

    Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thansk、Dale。

    对于抽取滤波器、如果滤波器工作频率为200kHz、我们进行了32抽取、频率响应在100KHz 时对称、请参阅下图;

    而在8588s 数据表中、滤波器的单调性衰减为10MHz、不是对称的。 这意味着滤波器在20MHz 时钟下工作? 芯片中的实际抽取率实际上比数据表中的宣称要高得多? 谢谢!

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、济南、An、

    数据表中的抽取率指定为2至64。 您绘制的滤波器不同于 ADS8588上设计的滤波器。 如果您查看应用手册、您应该能够理解它。 此外,还有一个关于数字滤波器的简单电子表格工具,您可以使用  它 ADS1261设计计算器(修订版 A) ,这是 ADS8588上使用的类似滤波器。

    此致、

    戴尔