主题中讨论的其他器件:ADS8588S
您好、先生:
我对下图有疑问。 ADS8588中的 ADC 最大采样率只有几百 KHz、但是为什么过采样 CIC 滤波器可以显示如下、扩展到10MHz?
例如、如果 CIC 滤波器输入为200kHz、频率响应为100KHz;如何获取下图? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
谢谢、Collin。
ADC 的采样率与您突出显示的频率无关。 图78所示的图形是 ADS8588S 上内部数字滤波器的幅值响应。 ADC 以200kHz 的频率运行(例如 ADS8588S)、ADC 的实际输出数据速率(FD)为100kHz、因为图78中的过采样率(OSR)为2、因此频率响应为零、频率为 f (Hz)= N* FD、其中 N = 1、2、3、.... 您可以看到准确的零值显示在点1 (100kHz)、点2 (200kHz)、点3 (300kHz)处。 突出显示的一些特性。 当数字以整数倍于数据速率的倍数增加时、显示的频率区域可能会更高。 下面的一个应用手册讨论了 Δ-Σ ADC 上的数字滤波器、ADS8588S 上的数字滤波器与应用手册中讨论的滤波器不完全相同、 不过、本文可以为您提供有关数字滤波器的一些知识、这些滤波器的一个关键功能对于抽取和过采样是相同的。
此致、
戴尔
您好、济南、An、
数据表中的抽取率指定为2至64。 您绘制的滤波器不同于 ADS8588上设计的滤波器。 如果您查看应用手册、您应该能够理解它。 此外,还有一个关于数字滤波器的简单电子表格工具,您可以使用 它 ADS1261设计计算器(修订版 A) ,这是 ADS8588上使用的类似滤波器。
此致、
戴尔